结果:找到"grbl control参数",相关内容337条
  • ​波形参数测量
  • 波形参数测量1.疏波的电压峰峰值为82.4V,有效值为21.5V,频率约为31Hz,正负脉宽均为8ms,一个周期为32ms------像这些参数信息,貌似没有示波器可以直接读出来吧?峰峰值可以直接读取出来,有效值很多示波器都没有这个功能吧?电压类来讲,一般只有最大值、最小值、峰峰值、幅值、平均值、均方根、顶端值、底端值。最大值和幅值的区别是?顶端值和最大值或者幅值又是什么区别?2.像这种脉冲群不规则的波形,频率、脉宽、周期是不能直接读取出来的吧?都是需要数格子?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​波形测量 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2024-03-13 14:18:00
  • 晶振6个冷门参数,你知道吗?
  • 平常我们谈到晶振,基本参数几乎都是这些,如标称频率、总频差、频率稳定性、工作电压、封装尺寸等,那么对于晶振比较冷门的参数,你是否了解呢?1、短期稳定性观察时间为1ms、10ms、100ms、1秒、10秒。晶振的输出频率受内部电路(晶振的Q值、元件的噪声、电路的稳定性、工作状态等)的影响,产生宽谱的不稳定性。在测量一系列频率值后,使用艾伦方程计算。相位噪声也可以反映短路稳定条件(使用特殊仪器测量)。2、压控频率响应范围定义:晶振长时间稳定后,长时间后会关机。停止一段时间t1(如24小时),开机一段时间t2(如4小时),测量频率f1,然后停止同样的时间t1,则电源为开启相同的时间t2,并测量频率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-01-13 18:53:00
  • 4层板耐压参数
  • 诸位好,我想讨论的内容如下:1、厚度1.2mm的4层板,TOP层、PWR层、GND层、BOTTOM层;2、现项目PCB使用场景如下,三相四线400VAC电源;3、如果想在TOP层走L1火线,PWR层走L2火线、GND层走N线、BOTTOM层走L3火线;想知道此种情况下1.2mm的PCB板,各个层之间耐压参数,包括绝缘参数,工频耐压参数等是否满足要求。以上祝好
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4层板 耐压 绝缘 工频耐压 发帖人:老罗威尔 发帖时间:2021-09-26 08:36:00
  • 商城参数标错,导致买错,能不能退?
  • 之前要用一些5.0间距的连接器,好像是通过手机在立创商城下单,结果到货之后,发现是3.81间距的。当时以为自己选错了,所以也没多想。但是过了一阵,再看这个商品链接,发现是参数标错了,如下:如图,间距里写的是5mm。我承认我对连接器名称不了解,如果是特别熟悉的人,或许能从连接器的名字看出异常。但我们买东西,主要看的还是商品详情、具体参数。现在我向客服反应这个问题,却告诉我说:非质量问题不予退换拜托,这是单纯的质量问题吗?你可以说你某处的标识是对的,但我最终看的是商品介绍啊!!!!不是简介!!!!!买之前还要确认简介和商品介绍是否一致???
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 标错 买错 发帖人:lazyduck 发帖时间:2020-11-10 10:56:00
  • 自建PCB封装
  • 为什么?我的参数怎样设置才对?请技术员指导
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 封装错误 发帖人:珠海老吴 发帖时间:2020-08-18 22:37:00
  • 电路板雕刻的问题
  • 各位,有谁知道小型三轴雕刻机的控制软件grblcontrol参数怎样设置的吗?,我的雕刻机Z轴走的刀路总是比原图尺寸少了一半多,不知怎么设置那项参数?才能使与电路板设计图一至?有懂得的请指教一下吧,谢谢了。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: grbl control 发帖人:珠海老吴 发帖时间:2020-04-05 16:11:00
  • 如何快速标注元件参数。
  • 电路原理图上有元件的参数的,如何让丝印变成元件参数而不是元件的编号?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:别说话撩我 发帖时间:2019-10-07 01:25:00
  • 请问修改元件参数后原来的PCB还能再贴片用吗?
  • 当一批PCB加工后由于修改了个别元件的参数虽然实际封装不变(如511改成561)因为立创库是不同SCH封装对应不同材料,原来的PCB是不是就不能再由立创贴片了,就是说老PCB就报废了。哪位知道怎么处理地,有什么好方法啊?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 返单 改元件 发帖人:southsun 发帖时间:2018-04-01 10:02:00
  • 嘉立创生产工艺参数2018年1月19号更新!
  • 嘉立创生产工艺参数2018年1月19号更新以下内容:一:重要信息展示在入口,让首页更有实用性二:开通了无密支付额度的修改功能,让付款的应用更加灵活,方便及实用三:网站首页上线,十多年来首次更新了嘉立创生产工艺参数,代表嘉立创在新的一年里会从不同的维度进入高精度多层板市场:
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 工艺 发帖人:limeng 发帖时间:2018-01-20 13:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: